ABB E-mobility inaugure les premiers chargeurs rapides pour VE dans le cadre du site NEVI du Vermont
- L'inauguration du premier site NEVI dans le Vermont, équipé des chargeurs d'ABB E-mobility, a été marquée par une cérémonie officielle.
- L'administrateur fédéral des autoroutes, Shailen Bhatt, a salué l'arrivée de services de recharge VE pratiques, désormais accessibles aux conducteurs empruntant le corridor de l'I-91..
- Avec près de 40 projets NEVI en cours, ABB E-mobility respecte les règles de la Phase II du programme Build America, Buy America, est prête pour la norme J3400 (NACS), et garantit un temps de fonctionnement supérieur à 97 %.
Shailen Bhatt a rejoint la délégation du Congrès du Vermont et les dirigeants des agences de l'État pour célébrer l'ouverture du premier centre de recharge rapide NEVI VE dans le Vermont, situé au centre-ville de Bradford. Le site est équipé de quatre chargeurs ABB E-mobility Terra 184, conformes aux exigences de la norme Build America, Buy America (BABA) et aux normes techniques NEVI, offrant une recharge rapide pour un départ rapide.
Situé au cœur du centre-ville de Bradford, les résidents, les travailleurs et les visiteurs peuvent recharger leurs véhicules électriques à quelques pas des magasins et des restaurants de la rue principale.. À seulement 1 mile de l'autoroute, ce site renforce la confiance dans la disponibilité d'une recharge fiable tout en attirant de nouveaux visiteurs, au bénéfice des petites entreprises locales.
En étant l'un des premiers États à déployer des chargeurs rapides dans le cadre du programme NEVI, le Vermont et l'Administration fédérale des autoroutes démontrent leur leadership et leur engagement envers les avantages économiques du transport électrique pour les centres-villes. ABB E-mobility partage cet engagement en fournissant des chargeurs rapides pour près de 40 projets NEVI à travers 10 États, en collaboration avec de nombreux partenaires.
Des solutions de recharge NEVI qui fonctionnent
« Les Américains méritent des expériences de recharge fiables, qui fonctionnent et répondent à leurs besoins où qu'ils soient », a déclaré Chris Nordh, responsable d'ABB E-mobility en Amérique du Nord. « ABB E-mobility est déterminée à garantir le succès du programme NEVI et à offrir aux conducteurs, ainsi qu'à des partenaires comme Norwich VE, des solutions de recharge fiables, simples, efficaces et flexibles. »
« Nous avons choisi ABB E-mobility pour la robustesse et la fiabilité de ses chargeurs, qui répondent aisément aux normes de conformité rigoureuses des projets NEVI, tant au niveau étatique que fédéral », a déclaré Troy McBride, directeur de la technologie chez Norwich EV. « Les projets complexes de recharge rapide publique nécessitent un fournisseur de technologie sur lequel on peut compter. L'expertise et le service professionnel d'ABB E-mobility ont assuré l'ouverture fluide de notre premier site NEVI. »
ABB E-mobility conçoit et fabrique des chargeurs pour véhicules électriques depuis près de 15 ans et développe des équipements d'électrification depuis plus d'un siècle. En tant que leader de l'industrie, ABB E-mobility collabore étroitement avec les propriétaires et opérateurs de stations de recharge pour les accompagner dans la compréhension et la mise en œuvre réussie des projets NEVI. ABB E-mobility commence par des chargeurs rapides DC, conçus et fabriqués aux États-Unis, en tenant compte des normes et certifications clés, y compris les normes NEVI. Des caractéristiques telles que la certification ENERGY STAR, la métrologie certifiée NTEP et CTEP, la conformité aux normes ADA, la mise en œuvre de l'ISOISO 15118, la compatibilité avec l'OCPP et la préparation à la norme J3400 ne sont en aucun cas négligeables. La préparation et le dévouement à satisfaire ces exigences garantissent que les propriétaires et opérateurs de stations de recharge sont prêts à répondre aux besoins réglementaires.
À propos d'ABB E-mobility
ABB E-mobility est un leader mondial des solutions de recharge pour véhicules électriques (VE), permettant un avenir de mobilité plus durable et plus efficace. L'entreprise est le partenaire privilégié des principaux fabricants de VE, des opérateurs de réseaux de recharge et des entreprises de gestion de flottes à travers le monde. Elle propose une vaste gamme de solutions de recharge, incluant des bornes haute puissance pour des stations de recharge rapide, des stations autoroutières futuristes, ainsi que des solutions d’électrification pour les flottes de bus et de camions électriques. Avec près de 1 400 employés à travers le globe, ABB E-mobility a déjà vendu plus de 50 000 chargeurs haute puissance et a électrifié plus de 10 000 sites dans le monde entier. e-mobility.abb.com