Alt

ABB E-mobility soutient Scania au niveau mondial avec des solutions de recharge pour véhicules électriques

Communiqué de presse
Nov 1, 2023
  • ABB E-mobility a signé un accord-cadre mondial avec Scania pour la fourniture de son portefeuille complet de solutions de recharge DC. 
  • Cet accord, qui s'appuie sur un partenariat de longue date entre les deux sociétés, permettra à ABB E-mobility de soutenir Scania dans l'élargissement de son offre de VE pour ses clients.
  • Le portefeuille de solutions d'ABB E-mobility permet à Scania de proposer une solution complète aux clients qui électrifient leur flotte, en incluant le véhicule, le chargeur, les services et les logiciels nécessaires. 

Avec ce nouvel accord-cadre, ABB E-mobility et Scania renforcent leur collaboration pour offrir des solutions de recharge sur mesure en complément des véhicules électriques. Cet accord permet à Scania de devenir un fournisseur de solutions complètes pour ses clients de VE, en proposant des solutions de recharge sur mesure, intégrées à l'offre de véhicules électriques. Scania équipera son réseau et ses clients avec les technologies et solutions de recharge rapide en courant continu d'ABB E-mobility, y compris la Terra 360, l'un des chargeurs tout-en-un les plus rapides au monde pour véhicules électriques.

« La collaboration avec ABB E-mobility nous permet de capitaliser sur l'élan que nous observons dans le domaine du transport électrique et de soutenir notre objectif de vendre 50 % de véhicules électriques chaque année d'ici 2030.  Nous apprécions la couverture mondiale et la présence locale d'ABB E-mobility, ainsi que son vaste portefeuille de solutions de recharge de qualité et de services d'assistance, » déclare Fredrik Allard, responsable de l'E-mobilité chez Scania.

ABB E-mobility fournira à Scania sa large gamme de solutions de recharge en courant continu pour la recharge à domicile, la recharge en destination et la recharge publique, avec des puissances allant de 24 kW à 600 kW. Les deux entreprises se sont engagées à promouvoir un avenir de transport sans émissions et à prendre l'initiative de développer dès aujourd'hui les technologies de demain. Cet accord-cadre renforce la collaboration à l'échelle locale et mondiale, permettant d'atteindre les clients de Scania sur leurs marchés nationaux.

« Nous sommes ravis d'aider Scania à offrir à ses clients une large gamme de solutions de recharge pour véhicules électriques. Grâce à l'accès à l'ensemble de notre gamme de chargeurs DC, nous veillons à ce que Scania puisse recommander la solution la plus adaptée à chaque cas d'utilisation, aidant ainsi ses clients à réussir leur transition vers l'électrique," déclare Chris Nordh, responsable de l'activité Flottes et Transit chez ABB E-mobility.

Au début de l'année, ABB E-mobility et Scania ont annoncé le succès du premier essai de développement d'un système de recharge mégawatt (MCS).  Ces essais représentent une étape cruciale dans le développement d'une solution de recharge haute puissance et efficace pour les véhicules utilitaires lourds, une nouvelle technologie qui permettra de réduire de moitié le temps de recharge de ces véhicules.

À propos d'ABB E-mobility

ABB E-mobility est un leader mondial des solutions de recharge pour véhicules électriques (VE), permettant un avenir de mobilité plus durable et plus efficace. L'entreprise est le partenaire privilégié des principaux fabricants de VE, des opérateurs de réseaux de recharge et des entreprises de gestion de flottes à travers le monde.  Elle propose une vaste gamme de solutions de recharge, incluant des bornes haute puissance pour des stations de recharge rapide, des stations autoroutières futuristes, ainsi que des solutions d’électrification pour les flottes de bus et de camions électriques. Avec près de 1 400 employés à travers le globe, ABB E-mobility a déjà vendu plus de 50 000 chargeurs haute puissance et a électrifié plus de 10 000 sites dans le monde entier. https://e-mobility.abb.com/

ABB E-mobility next-generation chargers in a line with dark, mysterious lighting

Nous sommes prêts. Et vous ?