Press_release_Fastned_20240820

Déploiement par Fastned
Le nouveau chargeur A400 d'ABB E-mobility

Communiqué de presse
Aug 20, 2024

Fastned, un opérateur de premier plan dans la recharge pour véhicules électriques, et ABB E-mobility ont annoncé aujourd'hui que Fastned piloterait le chargeur tout-en-un A400 d'ABB E-mobility aux Pays-Bas. Le chargeur A400 All-in-One est un exemple de la mission commune de Fastned et d'ABB E-mobility, qui consiste à offrir la meilleure expérience de charge possible à ses clients.  

Zurich/Amsterdam, 20 août 2024 — Les premiers chargeurs A400 ont été installés dans la plus grande station de recharge de Fastned aux Pays-Bas, « Den Ruygen Hoek-West », sur l'autoroute A4. Ce projet pilote permettra aux deux parties de recevoir des retours en temps réel afin de consolider le produit et l'expérience de l’utilisateur. 

L'A400 a été développé selon une approche centrée sur le consommateur, visant à atteindre les taux de réussite les plus élevés possibles en matière de recharge. Un écran de 32 pouces et une interface intuitive guident les conducteurs tout au long de l'expérience de recharge, depuis leur arrivée au chargeur jusqu'à la fin du processus. 
« Nous sommes ravis de notre collaboration avec ABB E-mobility et de l'opportunité de piloter l'A400. Ce chargeur, ainsi que l'approche d'ABB E-mobility, a le potentiel de définir de nouvelles normes en matière de fiabilité du matériel et d'expérience utilisateur, deux aspects qui ont été historiquement mal desservis dans l'industrie », commente Yannick Schuermans, directeur des opérations et de l'analyse chez Fastned. «  Fastned s'est forgé une solide réputation grâce à la disponibilité exceptionnelle de son réseau. La prochaine étape pour améliorer l'expérience de recharge de nos clients est d'optimiser les interfaces utilisateur et d'accroître le taux de réussite des recharges. 

ABB E-mobility partage cette ambition, et nous sommes ravis de lancer ensemble ce programme d'adaptation précoce. En nous appuyant sur nos 12 années d'expérience dans l'exploitation de réseaux de recharge et sur les retours de nos utilisateurs, nous allons renforcer le produit et l'expérience globale des utilisateurs. Fastned reste engagé à collaborer avec les principaux acteurs du secteur pour améliorer le parcours de recharge de tous les conducteurs de VE. »

« Faire progresser l'électrification de la mobilité est une mission partagée, avec des défis qui nécessitent un effort collectif et une action concertée. Ils ne se résoudront pas d'eux-mêmes. Nous nous réjouissons de collaborer avec des opérateurs de recharge de premier plan comme Fastned dans le cadre de notre programme Early Adopter », déclare Bruno Bourguet, responsable des ventes chez ABB E-mobility. « Le rôle de pionnier de Fastned dans l'exploitation des stations de recharge en fait un partenaire idéal avec lequel collaborer, car ensemble, nous pourrons offrir la meilleure expérience de recharge possible. »

 

À propos d'ABB E-mobility   

ABB E-mobility, leader mondial des solutions de recharge pour véhicules électriques (VE), œuvre pour un avenir de mobilité plus durable et plus efficace. ABB E-mobility est le partenaire privilégié des principaux fabricants d'équipements d'origine (OEM) de véhicules électriques, des opérateurs de réseaux de recharge et des entreprises de flottes à l’échelle mondiale. Elle offre la gamme la plus complète de solutions de recharge pour véhicules électriques, allant des bornes haute puissance pour les destinations aux stations d'autoroute de demain, en passant par des solutions d'électrification pour les flottes et la recharge des bus et camions électriques. Avec près de 1 400 employés à travers le globe, ABB E-mobility a déjà vendu plus de 50 000 chargeurs haute puissance et a électrifié plus de 10 000 sites dans le monde entier.

 

À propos de Fastned 

Fastned a pour mission d'accélérer la transition vers une mobilité électrique. Depuis 2012, l'entreprise est à l'avant-garde du développement de l'infrastructure de recharge en Europe, avec un réseau en expansion de stations de recharge rapide emblématiques. Ces stations, reconnaissables à leur design jaune inspiré de la nature, offrent un environnement accueillant aux conducteurs durant les 10 à 15 minutes nécessaires pour recharger jusqu'à 300 km d'autonomie. En offrant l'expérience de recharge la plus fiable, pratique et agréable en Europe, Fastned ambitionne d'encourager des millions de personnes à adopter une mobilité alimentée par l'énergie solaire et éolienne, contribuant ainsi collectivement à la lutte contre le changement climatique. Fastned est cotée sur Euronext Amsterdam (AMS : FAST).

 

Coordonnées

ABB E-mobility
Laura van Lingen

Mail: Laura.van-lingen@nl.abb.com
Téléphone: +31 6 1529 6252

Fastned
Alex Tobin

Mail: press@fastnedcharging.com
Téléphone: +31 6 2571 5401
 

 

ABB E-mobility next-generation chargers in a line with dark, mysterious lighting

Nous sommes prêts. Et vous ?