MAN and ABB E-mobility announce R&D cooperation

MAN et ABB E-mobility annoncent une coopération en R&D

Communiqué de presse
Jan 10, 2024
13M
Dollars
3
Personnes
  • MAN et ABB E-mobility signent un accord de coopération technique
  • Le système de recharge mégawatt (MCS) marque le début d'une coopération stratégique. 
  • Cette coopération vise à mieux répondre aux besoins spécifiques des clients dans le secteur de la logistique.
     

MAN Truck & Bus, l'un des principaux constructeurs européens de véhicules utilitaires, et ABB E-mobility ont signé un accord de coopération exclusif, annoncé lors du Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas. Ce partenariat stratégique a pour objectif de renforcer leur collaboration, notamment dans le domaine de la recherche et du développement.

Thomas Nickels, Vice-président senior de l’ingénierie chez MAN, souligne l'importance de cette coopération, qu'il considère comme unique sur le marché :  « La coopération en matière de recherche et développement est plutôt rare dans notre secteur. Avec ABB E-mobility, nous cherchons à établir un partenariat basé sur la confiance, l'engagement et la transparence. Nous avons déjà commencé à développer des produits et des normes, en nous concentrant sur les exigences spécifiques de l'industrie des véhicules utilitaires. »

L'importance de la coopération interindustrielle est particulièrement évidente dans le cadre des systèmes de recharge mégawatt (MCS). Nickels poursuit : « Dans le domaine du MCS, nous collaborons avec des acteurs de tout le secteur pour permettre, à l'avenir, des capacités de recharge à l'échelle du mégawatt, assurant ainsi un transport durable et économique de marchandises lourdes et de passagers sur de longues distances. Grâce à notre partenariat avec ABB E-mobility, nous sommes en mesure de relever les défis posés par cette nouvelle technologie dès les premières étapes et d'accélérer le processus de normalisation. » Ces défis incluent la norme de communication ISO 15118-20 et les nouveaux modes de transmission des signaux.  La base de ce système repose sur la communication Ethernet, utilisée pour la première fois dans le domaine de l'électromobilité. Des tests précoces de logiciels et d'interopérabilité avec des véhicules et des stations de recharge sont essentiels pour établir rapidement des produits fiables dans un marché en pleine émergence. C'est pourquoi cette coopération, initialement prévue pour trois ans, se concentre dès le départ sur l'expérience client, en plus du développement interne et de l'amélioration des stations de recharge, des véhicules et des logiciels.

« Des performances de recharge élevées, une technologie fiable et la confiance des clients sont indispensables au succès de l'électromobilité dans le transport de marchandises lourdes et de passagers sur de longues distances. En collaborant avec MAN dès la phase initiale, nous pouvons mieux répondre aux besoins de nos clients. D'ici 2025, nous voulons lancer un produit sur le marché qui répondra aux exigences du secteur de la logistique », déclare Floris van de Klashorst, Vice-président senior des produits et des plateformes matérielles chez ABB E-mobility

« Le marché a besoin d'un écosystème intégré et fiable. C'est pourquoi nous souhaitons développer conjointement un concept pour l'interaction des systèmes MCS et CCS, qui aborde des questions telles que l'espace, l'approvisionnement en énergie et l'expansion du réseau.  L'expertise approfondie de MAN nous aide à concevoir des solutions orientées vers le client, tant pour une utilisation dans les dépôts que sur les routes », explique van de Klashorst en donnant un aperçu des projets futurs.

Cette coopération ne se limite pas à la logistique : « Le système MCS sera également utilisé à l'avenir dans le secteur des voyages, par exemple pour les camping-cars et les autocars. Ces évolutions entraîneront des défis supplémentaires et un changement dans le comportement des utilisateurs », poursuit le responsable du développement.

MAN Truck & Bus est l'un des principaux fabricants de véhicules commerciaux en Europe et fournisseur de solutions de transport, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards d'euros (2022). Le portefeuille de produits comprend des fourgonnettes, des camions, des bus, des moteurs diesel et à gaz, ainsi que des services pour le transport de passagers et de marchandises. La propulsion électrique fait déjà partie intégrante de la gamme standard des bus et des fourgonnettes MAN, et un portefeuille complet de camions électriques de série est en vente depuis octobre 2023. En parallèle de la numérisation et de l'automatisation du transport routier de marchandises, la transition vers une conduite sans CO2 constitue un pilier essentiel de la stratégie NewMAN pour l'avenir. Cette stratégie vise à transformer l'entreprise, d'ici 2030, d'un fabricant de véhicules commerciaux en un fournisseur de solutions de transport intelligentes et durables. MAN Truck & Bus fait partie du groupe TRATON et emploie environ 33 000 personnes à travers le monde. www.man.eu  

ABB E-mobility est un leader mondial des solutions de recharge pour véhicules électriques (VE), permettant un avenir de mobilité plus durable et plus efficace. L'entreprise est le partenaire privilégié des principaux fabricants de VE, des opérateurs de réseaux de recharge et des entreprises de gestion de flottes à travers le monde.  Elle propose une vaste gamme de solutions de recharge, incluant des bornes haute puissance pour des stations de recharge rapide, des stations autoroutières futuristes, ainsi que des solutions d’électrification pour les flottes de bus et de camions électriques. Avec près de 1 400 employés à travers le globe, ABB E-mobility a déjà vendu plus de 50 000 chargeurs haute puissance et a électrifié plus de 10 000 sites dans le monde entier. e-mobility.abb.com

cooperation_abb_e-mobility_man_02
ABB E-mobility next-generation chargers in a line with dark, mysterious lighting

Nous sommes prêts. Et vous ?