Kentucky Governor Andy Beshear at an event introducing the first NEVI compliant charging site in the southeastern United States

ABB E-mobility fournit des chargeurs VE conformes aux normes Build America-Buy America et prêts pour le NACS au premier site NEVI du Sud-Est des États-Unis

Communiqué de presse
Feb 20, 2024

Un événement marquant s’est tenu chez Circle K à Richmond, Kentucky, pour inaugurer le premier site de recharge conforme aux normes NEVI dans le Sud-Est des États-Unis.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, et l'administrateur fédéral des autoroutes, Shailen Bhatt, ont célébré cette étape importante pour la disponibilité de services de recharge pratiques pour les conducteurs voyageant sur le corridor de l'I-75.

Les chargeurs Terra 184 d'ABB E-mobility sont conformes aux règles de la Phase II du programme Build America, Buy America, prêts pour la norme J3400 (NACS), et assurent une expérience de recharge fiable avec un taux de disponibilité supérieur à 97 %.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, et l'administrateur fédéral des autoroutes, Shailen Bhatt, ont célébré l'ouverture du premier site de recharge VE conforme aux normes NEVI dans le Sud-Est des États-Unis, situé chez Circle K à Richmond, Kentucky, le long du très fréquenté corridor de l'Interstate 75. Ce site sera équipé des chargeurs Terra 184 d'ABB E-mobility, conformes aux normes Build America, Buy America (BABA), respectant les exigences techniques minimales du NEVI et « prêts pour la norme NACS ».  Chaque chargeur pourra fournir jusqu'à 180 kW de puissance, permettant aux clients de Circle K de recharger rapidement et de reprendre la route.

En étant l'un des premiers États à déployer des chargeurs rapides VE dans le cadre du programme NEVI, le Kentucky et l’Administration fédérale des autoroutes ont démontré leur leadership et leur engagement envers les avantages économiques du transport électrique à travers tout le pays. ABB E-mobility partage cet engagement en fournissant des chargeurs rapides T184 conformes aux normes NEVI à des partenaires ayant reçu des financements NEVI dans plus d'une demi-douzaine d'États américains.

Une recharge pratique et fiable est la base de l'économie de l'e-mobilité.

ABB E-mobility est le partenaire de choix pour les détaillants de commodités et de carburant souhaitant collaborer avec un fournisseur de technologie fiable tout au long du cycle de vie de leur infrastructure de recharge.  Ce nouveau site de recharge rapide Circle K à Richmond s’ajoute à l’expansion mondiale de la recharge pour véhicules électriques de Circle K, dont l’objectif est d’atteindre 200 sites en Amérique du Nord cette année. Cela permet l’élargissement continu de l’infrastructure pour répondre aux besoins croissants des conducteurs de VE.

Avec des taux d'adoption de véhicules électriques battant des records aux États-Unis, le programme NEVI et les opérateurs de magasins de proximité jouent un rôle crucial dans l'économie de l’e-mobilité. En 2023, les ventes annuelles de véhicules électriques ont atteint 1,2 million d’unités[i], soit une augmentation de 50 % par rapport à l’année précédente. ABB E-mobility est fière de fournir des chargeurs conformes aux normes NEVI à travers les États-Unis et de collaborer avec les opérateurs de recharge, les décideurs politiques et les organisations de transport pour faire en sorte que les avantages du transport électrique profitent à tous les Américains.

« Nos clients et conducteurs s’attendent à ce que l’infrastructure de recharge fonctionne parfaitement. Nous fournissons une technologie de recharge fiable et pratique », a déclaré Chris Nordh, responsable d’ABB E-mobility en Amérique du Nord. « ABB E-mobility s'engage à aider des partenaires tels que Circle K à atteindre leurs objectifs en matière de recharge de VE en fournissant des solutions fiables, transparentes, efficaces et flexibles. »

« Chez Circle K, notre engagement est de fournir une gamme complète de solutions de mobilité pour accompagner nos clients, peu importe la manière dont ils alimentent leurs véhicules. C'est pourquoi nous installons des bornes de recharge rapide pour VE dans des emplacements stratégiques à travers notre réseau aux États-Unis, répondant ainsi à une demande en constante augmentation », a déclaré Aaron Smorodin, chef du développement des affaires chez Circle K. « Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec ABB E-mobility et honorés de contribuer à ce projet important, soutenu par le Commonwealth du Kentucky et le programme NEVI. Nous nous réjouissons de devenir une destination de choix pour les conducteurs de véhicules électriques le long du corridor de l'I-75. »

Des solutions qui fonctionnent

ABB E-mobility conçoit et fabrique des chargeurs pour VE électriques depuis près de 15 ans et développe des équipements d'électrification depuis plus d'un siècle. Les chargeurs Terra 184, produits dans nos usines de Caroline du Sud, respectent les exigences de la « Phase II  » de la loi Build America, Buy America, qui requiert que 55 % du coût des composants soit d'origine américaine. Cette réglementation s'applique à de nombreux programmes fédéraux, y compris le programme NEVI. Nos chargeurs sont conçus pour durer, avec des plans de maintenance préventive et de service intégrés à notre offre NEVI, garantissant un taux de disponibilité de plus de 97 %.

Le T184 a été conçu en tenant compte des principales normes et certifications, y compris les normes minimales NEVI.  Des caractéristiques telles que la certification ENERGY STAR, la métrologie certifiée NTEP et CTEP, la conformité aux normes ADA, la mise en œuvre de l'ISOISO 15118, la compatibilité avec l'OCPP et la préparation à la norme J3400 ne sont en aucun cas négligeables. Notre préparation et notre engagement à répondre à ces exigences garantissent que les propriétaires et les opérateurs de recharge sont prêts à répondre aux besoins réglementaires. Plus tard cette année, nous ajouterons des connecteurs J3400 haute puissance aux chargeurs de Richmond, permettant aux véhicules Tesla et aux futurs véhicules NACS de se charger sans nécessiter d'adaptateurs.

ck_ky_gov_2024_feb_19_02_groundbreaking
ck_ky_gov_2024_feb_19_01_key_photo_ky_governor_andy_beshear
Kentucky Governor Andy Beshear at an event introducing the first NEVI compliant charging site in the southeastern United States

À propos d'ABB E-mobility :

ABB E-mobility, leader mondial des solutions de recharge pour véhicules électriques (VE), œuvre pour un avenir de mobilité plus durable et plus efficace. ABB E-mobility est un partenaire de choix pour les plus grands fabricants de EV mondiaux et les opérateurs de réseaux de recharge EV nationaux. et offre le plus vaste portefeuille de solutions de recharge pour VE, des chargeurs intelligents pour la maison aux chargeurs haute puissance pour les stations d'autoroute du futur, en passant par les solutions pour l'électrification des flottes et la recharge des bus et camions électriques. Avec près de 1 500 employés à travers le globe, ABB E-mobility a déjà vendu plus de 50 000 chargeurs haute puissance et a électrifié plus de 50 000 sites dans le monde entier.

e-mobility.abb.com

[i] Cox Automotive, A Record 1.2 Million EVs Were Sold in U.S. in 2023, According to Estimates from Kelley Blue Book, 9 janvier 2024  [[i] Cox Automotive, [Un record de 1,2 million de véhicules électriques vendus aux États-Unis en 2023, selon les estimations de Kelley Blue Book, 9 janvier 2024.]

[ii] Bloomberg New Energy Finance, Zero -Emission Vehicles Factbook, décembre 2023.

ABB E-mobility next-generation chargers in a line with dark, mysterious lighting

Nous sommes prêts. Et vous ?